结果:找到"c8051f020 GUI 嵌入式",相关内容346条
- 基于涂鸦ArduinoSDK制作的幻彩灯带
- 作者:金拱门门神基于涂鸦ArduinoSDK制作的幻彩灯带物料清单硬件(4)RGB灯带数量:1淘宝10元ArduinoUno数量:1淘宝25元涂鸦CBU模组数量:1涂鸦提供PCB数量:1捷配免费打样步骤1.戳我立即创建产品2.在涂鸦平台进行产品配置(第一步:选择自己所需的功能,后期涂鸦自动将选择的功能加入到SDK中方便调用)(第二步:配置面板,可以选择公版面板,也可以自己DIY,下载涂鸦云测APP即可体验)(第三步:根据需要选择模组并购买,下载资料有我们需要的SDK哟)3.使用AD绘制PCB(这里CBU模组相当于通讯模块并不是主控,所以设计一块通讯板对接ArduinoUno)4.买件焊接5....
- 所属专栏: 技术交流 标签: Arduino,嵌入式 发帖人:智能物联研习社 发帖时间:2021-11-30 17:02:00
- 选择MRAM最佳测试算法
- 嵌入式内存测试和修复的挑战是众所周知的,包括最大程度地扩大故障覆盖范围以防止测试失败以及使用备用元件来最大程度地提高制造良率。随着有前途的非易失性存储器架构的可用性不断增加,以增加并潜在地替代传统的易失性存储器,新的SoC级存储器测试和修复挑战不断涌现。通过将自旋转移扭矩MRAM(STT-MRAM)作为嵌入式MRAM技术的领先趋势来增强动力,同时考虑了汽车应用的需求。要为嵌入式MRAM选择合适的内存测试和修复解决方案,设计人员需要考虑一些因素,例如在生产测试期间进行修整的特殊需求.除了在传统存储器中观察到的常规卡死,过渡,耦合,地址解码器和数百种其他故障类型之外,测试嵌入式STT-MRAM存...
- 所属专栏: 技术交流 标签: MRAM,嵌入式MRAM,STT-MRAM,嵌入式内存测试 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-10-12 14:57:00
- 关于c8051f020单片机嵌入式GUI的提问
- 最近在用51单片机搞嵌入式,想用电容屏控制LED的亮灭等,但是不知道该用什么GUI以及怎么移植等技术。最好是开源的,一个穷学生特此提问,希望技术大拿们能给予一些提点。
- 所属专栏: 技术交流 标签: c8051f020 GUI 嵌入式 发帖人:DDayUP 发帖时间:2020-03-24 17:55:00
- 51单片机硬件结构
- (1)8位微处理器(CPU):8位,与通用CPU基本相同,包括了运算器和控制器两大部分,还有面向控制的位处理功能。(2)数据存储器(128BRAM):片内为128B(52子系列为256B),片外最多可扩64KB。(3)程序存储器(4KBFlashROM):片内集成有4KB的Flash存储器(AT89S52则为8KB;AT89C55片内20KB),如片内容量不够,片外可外扩至64KB。(4)4个8位可编程并行I/O口(P0口、P1口、P2口、P3口):(5)1个全双工的异步串行口:1个全双工的异步串口,4种工作方式。可进行串行通信,扩展并行I/O口,还可与多个单片机构成多机通信系统。(6)2个...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 单片机、嵌入式 发帖人:谁主沉浮 发帖时间:2018-12-15 17:09:00
- [转载]ARM之中断GIC分析
- ps;一篇分析中断GIC的文章,很简洁有趣,推荐看下啦1.“站的高尿的远” GIC为中断控制器,不要和ARMcore的中断搞混了,这些中断都是连接到ARMcore的IRQ或者FIQ上的。 要了解arm中断系统,GIC绝对不容错过,好先付上一张大家都能百度到的图片。 ++和*可以先不用考虑,用于安全模式。 GIC可以用于单核多核系统,这时候要抛开单片机的简单中断了,从图上看有SGI(Software-generatedinterrupt)、PPI(Privateperipheralinterrupt)、SPI(Sharedperipheralinterrupt),顾名思义SGI为软件...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 嵌入式 发帖人:我不会单片机 发帖时间:2018-11-30 17:11:00
- 【转载】Linux:信号的底层实现机制
- ps:本文简明的介绍了Linux下信号的底层实现机制,写的很精简但内容却很使用,在这里分享一下,以下是原文内容1.信号:系统先定义好的某些特定的事件,可以被发生,也可以被接受。发生和接受的主体都是进程。2.信号机制:系统预先定义好的一些事件3.进程对信号的响应方式:当进程发生时,用户可以要求进程以以下三种方式之一对信号做出响应:a.默认信号(SIG_DFL):按系统默认方式处理,大部分信号的默认操作是终止操作,且所有的实时信号的默认动作都是终止进程。b.忽略信号(SIG_IGN):大多数信号都可以使用这种方式进行处理,但是SIGKILL和SIGSTOP这两个信号不能被忽略,同时这两个信号也不...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 嵌入式 发帖人:我不会单片机 发帖时间:2018-11-26 15:55:00
- [转载]常用ARM汇编指令及ATPCS规则
- 在嵌入式开发中,汇编程序常常用于非常关键的地方,比如系统启动时的初始化,进出中断时的环境保存、恢复,对性能要求非常苛刻的函数等。只在必要情况下使用汇编指令,只涉及几条汇编指令。1.相对跳转指令:b、bl这两条指令的不同之处在于bl指令除了跳转之外,还将返回地址(bl的下一条指令的地址)保存在lr寄存器中。这两条指令的可跳转范围是当前指令的前后32M:-32M~+32M。它们是位置无关的指令。使用示例:bfun1......fun1:blfun2......fun2:......2.数据传送指令mov,地址读取伪指令ldrmov指令可以把一个寄存器的值赋给另一个寄存器,或者把一个常数赋给寄存器...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 嵌入式 发帖人:我不会单片机 发帖时间:2018-11-26 15:50:00
- 当我要学嵌入式时,家人朋友笑着说我神经了吧,但是当我持续学几个月后....
- 为什么现在大学生越来越多,为什么现在学历高的人越来越多,反而成功的人却越来越少?为什么许多行业都一拥而上这是好事吗?我为什么要选偏门学呢?我其实上大学学的工程,是一所专科,在那样的学校,一年学费要7千多,但是根本没有人学习,我实在看不到希望,我就退学了。??退学后我也迷茫,大专都没有毕业,我真的不知道我能干什么,我在纠结着我能做什么。所以辍学后我一段时间,我想去找工作,因为我比较沉默寡言,不是很会说话,我不适合去应聘做业务。我想应聘做技术的,可是处处碰壁。一次偶然的机会,我才听到嵌入式这个行业。那天我去新华书店,在计算机分类那边想找本书学习。后来有个女孩子走过来,问我是不是读计算机的,有没有...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 嵌入式 物联网 发帖人:爱需要默契 发帖时间:2018-11-16 13:34:00
- 嵌入式的这些知识点你都知道吗?
- 嵌入式开发要学哪些,嵌入式可以简单分为硬件与软件,然而其中的知识体系却是异常的庞大,这也是众多新手望而却步的一个原因,那究竟要如何才能成为一名嵌入式大咖呢?嵌入式开发要学什么,大致分为三个阶段:基础篇、进阶篇、大咖篇。入门嵌入式工程师 此阶段主要是前期的入门过程,主要针对入行没多久的新人。其实成功没有捷径,所以打好基础才是关键。嵌入式开发要学什么主要包含以下4个方面的内容: 1.电路知识首先你要学习电路、模电、数电,认识电阻、电容、三极管,基础器件要知道,放大电路、集成运放、时序电路基本电路能看懂,不然看电路图一定是云里雾里,也就无法进行后续的工作。硬件产品的设计实现,包括器件选型、原理...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 嵌入式 发帖人:爱需要默契 发帖时间:2018-11-15 13:25:00
- STM32知识点总结分享
- http://www.makeru.com.cn/course/details/2478/?s=60220在线学习网站QQ群556042177学生交流群
- 所属专栏: 技术交流 标签: 嵌入式STM32 发帖人:爱需要默契 发帖时间:2018-11-05 16:44:00
返回